This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:当输入电压为6.5V 时、绝对最大输入钳位电流如何变化

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595698/sn74lvc1g08-how-about-the-absolute-maximum-input-clamp-current-when-vin-6-5v

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、

该器件的数据表仅指定 VIN<0时的最大输入钳位电流、但输入电压>6.5V 时无数据。 我的客户在输入保护设计中需要此数据。 在其设计中、LVC1G08的输入必须不可避免地面临高达12V 的连续过压情况。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件具有可过压输入、但没有连接到 VCC 的 ESD 保护二极管、即不会钳制高电压。 这意味着当电压变得过高时、栅极隔离会中断。 这会立即损坏器件;没有安全电流电平。

    因此、无法设计一个只尝试限制电流的保护电路。

    将电压降至安全水平需要一个将一些电流分流至接地的电路、例如电阻分压器或电阻器+某种齐纳二极管。 但我不知道是否需要将低于12V 的电压检测为高电平、或者允许哪些电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 似乎他们必须改变设计。