This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:关于“2.5V 至1.8V 转换”下的典型数据速率

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595431/sn74avc4t774-about-typical-data-rate-at-from-2-5v-to-1-8v-translation

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

 

我们的客户希望了解“2.5V 至1.8V 转换”时的典型数据速率。

我们认为该值大于380Mbps。

因为“2.5V 至1.8V 转换”时的 tPLH 和 tPHL 小于“1.8V 至3.3V 转换”。

(因此、我了解典型数据速率取决于 tPLH 和 tPHL。)

我的理解是否不正确?

如果没有、您能告诉我们这个值吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaro-San、

    数据表的正面明确指出、1.8V 转换为200Mbps 典型值。

    您的问题看似复杂。 数据速率不直接与传播延迟相关联。  传播延迟表示输入变化在输出上显示响应所需的时间。  数据速率描述了器件在所有数据表规格(输出电流、输出电压、在整个温度、电压和过程中保持)内重现信号的能力。

    例如、200Mbps 信号的脉宽为~5ns。  在本例中、VCCA = 2.5V 且 VCCB = 1.8V 时的传播延迟最大值为3.2ns  如果您向 SN74AVC4T774输入2.5V、100MHz 方波(200Mbps)、则输出将是1.8V、100MHz 方波、该方波将从输入中轻微延迟。

    如果您尝试通过器件驱动较快的信号、它可能会继续工作、即仍会在输出端产生方波、但是输出电压最小/最大值、驱动电流和延迟可能不再符合数据表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

     

    感谢您提供详细信息。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    Kanemaru