This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC11074:关于低抖动触发器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594284/74ac11074-about-low-jitter-trigger

器件型号:74AC11074
主题中讨论的其他器件:SN74AUC2G79

尊敬的支持团队:

在 D 触发器系列中、哪个具有最低 的附加抖动? 客户希望获得 一个200MHz 时钟缓冲器。tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    就传播延迟而言、AUC 系列逻辑器件是我们速度最快的系列器件。  例如、SN74AUC2G79在2.5V 工作电压下的传播延迟为0.3ns 至1.2ns。

    恐怕我们不会为这些器件指定抖动--选择尽可能低的传播延迟将缓解抖动,但如果没有测试数据(我们没有这些数据),我无法对其进行量化。

    我们其中一位经验丰富的工程师将此帖子用于响应论坛上的抖动问题:

    " LVC 逻辑上的抖动将小于20ps。 我相信如果堆叠7个计数器、抖动仍将小于20ps。" --克里斯·科克里尔

    LVC 系列不是专门针对速度而设计的、但性能非常好。  AUC 系列是专门针对速度而设计的、因此我希望 AUC 的抖动性能比 LVC 更好。

    遗憾的是、我们的 LVC 器件都无法满足您的200MHz 要求。

    我在 这里拉了一个最大频率至少为200MHz 的 D 类触发器列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复!

    那么、在200m 频率点的100Hz、1KHz、10kHz、100KHz 偏移条件下是否可以获得 SN74AUC2G79的本底噪声? 太多了!(通过仿真或测试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定你到底是在关注什么。

    该器件的输入可抗高达~1V 的噪声(具体取决于 Vcc、请检查 VIH/VIL 规格以了解详情)。

    您是否了解了输出将具有多少串扰? 这是我们通常不会对逻辑器件进行规范的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    我要求此芯片的噪声基准规格、例如放大器产品、是否应该有噪声基准规格? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、逻辑器件不会指定"本底噪声"、因为它们不会传递线性信号。