你(们)好。
我遇到 LSF0108问题。 对于25MHz 系统、LSF0108有时无法达到3.3V。 我已经尝试在 B 侧使用220欧姆、330欧姆和1k 欧姆的上拉电阻器、但结果相同、B 侧的高电平可能低至1.8V。 ALOS、 当 电压应该为0V 时、A 侧和 B 侧都有一些偏移、大约为400V。 是否有任何关于我的问题的建议?
顺便说一下、1.8V 侧没有上拉电阻
谢谢你
此致、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我遇到 LSF0108问题。 对于25MHz 系统、LSF0108有时无法达到3.3V。 我已经尝试在 B 侧使用220欧姆、330欧姆和1k 欧姆的上拉电阻器、但结果相同、B 侧的高电平可能低至1.8V。 ALOS、 当 电压应该为0V 时、A 侧和 B 侧都有一些偏移、大约为400V。 是否有任何关于我的问题的建议?
顺便说一下、1.8V 侧没有上拉电阻
谢谢你
此致、
Kevin
尊敬的 Kevin:
简而言之:将 LSF0108的3.3V 侧的电容尽可能靠近该侧的器件、从而减小该侧的电容。 您还可以切断这些布线下方的任何接地平面、以减小电容。
长答:LSF0108是一款无源转换器、这意味着输出不是由 LSF0108驱动、而是由上拉电阻器或驱动器件驱动(LSF0108输入的任何内容)。 请注意3.3V 波形前沿的 RC 曲线--上行转换时,LSF0108进入高阻抗状态,输出信号由线路电容(包括3.3V 器件的输入电容)和上拉电阻器之间产生的 RC 电路决定。
有两种方法可以提高边沿速率-减少 LSF0108和3.3V 器件之间的电容、或减小上拉电阻器值。
遗憾的是、降低上拉电阻值有一定的限制、该值与驱动器件可以吸收的电流量有关- 假设器件只能灌入10mA 电流、则必须将上拉电阻器保持在至少330欧姆(3.3V/330欧姆= 10mA)的水平。
至于 VOL 问题、由于这是无源器件、因此它永远不会将输出驱动到低于输入电压的水平(处于低电平状态)。 根据流经器件的电流大小、您可以看到输入电压加上 LSF0108上的小压降、这将成为 LSF0108的低电平输出电压。