This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC259:SN74HC259N Vcc 斜坡毛刺脉冲

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629030/sn74hc259-sn74hc259n-vcc-ramp-glitch

器件型号:SN74HC259

我的客户正在为 SN74HC259N 加电、加电斜坡中存在"毛刺脉冲"。 如下所示:

  

红色       +5伏

黄色  \CLR

绿色  Q0

蓝色      \E

 您可以从图片中看到、从大约1伏的功率开始、直到处理器开始运行、\CLR 信号(引脚15)保持低电平。  为图片选择的输出引脚为 Q0、这与启动期间的所有八个输出相同。

这会导致芯片出现问题吗? 我在过去看到过其他芯片、这样的干扰可能会导致 IC 出现问题。 客户不会始终看到故障。

我已附上以下原理图(第2页):

e2e.ti.com/.../SN74HC259N-Vcc-Ramp-Glitch_5F00_10373F2.pdf

我将就这一问题提供更多的背景资料:

BIU 测试过程仅涉及在产品处于室温时为其供电。  上电时、\RESET 或\CLR 输入处于低电平有效状态。  此后不久、\CLR 将变为无效状态、并使用地址、数据和\Enable 输入、并通过将 ULN2803s 的24V 输出切换回由电阻分压器和74HCT251输入多路复用器组成的24V 输入电路来测试输出是否正确指示。  在多个加载和锁存操作期间会检查多个二进制值的组合。

此外、我们还对通过先前室温测试的产品运行了附加测试。  80台机组未通电、被放置在温度室中、温度设置为70°C、并在夜间离开。  超过10%的器件第二天未通过相同的室温测试。  观察到的故障是一个或多个 HC259输出引脚故障。

正确的是、到 HC259输出引脚的唯一连接是 ULN2803输入引脚。

SN74HC259N IC 焊接在10373板上。

所有 SN74HC259N 输出引脚均连接到 ULN2803达林顿晶体管驱动器 IC。  我们看到的故障是、在电路板的初始测试中、我们发现一些 SN74HC259N 器件有一个不起作用的输出引脚(或引脚)。  电路板放在烤箱中、加热至65 C 三小时、并在冷却后重新测试。  在第二次测试期间、我们通常会发现其他 SN74HC259N 故障。  我还注意到、我正在检查的一个单元上的 SN74HC259N 器件的输出引脚出现故障、在使用示波器探针进行额外检查后、经过几个加电-断电周期后、同一个 IC 现在有一个额外的故障输出引脚。  

我们还有另一个产品、它使用与 ULN2803驱动器连接的74HC259锁存器的相同组合。  该产品的插座中安装了 SN74HC259N IC、因此这些器件不会遇到焊接过程的热应力。  74HC259中的一个在该另一个产品中出现故障的情况非常罕见(通常低于每千个产品中的一个)。  我们每年在该产品中使用数千个器件。  此外、该产品在温度测试室中以65°C 的温度过夜运行时具有其最终测试。

这就是为什么我对机器焊接的部件感到担忧的原因。  

供参考: 我没有看到过 HC259输出引脚上的电压超过引脚16上+5伏电源的情况。  由于 ULN2803数据表显示了从输入引脚到公共引脚的大约2700欧姆的等效电路阻抗、因此我看不到大约2兆欧姆负载(甚至16兆欧姆负载、所有输出都为高电平)会如何损坏 HC259。

CLR 输入连接到微处理器/看门狗定时器控制 IC 的输出端、并具有+5 伏特的上拉电阻。  一旦+5伏总线达到大约1伏,该部件就开始工作,此时控制 IC 激活其输出。  我们的应用要求在启动期间保持 HC259输出为低电平。

‘产品的工作电压为+24VDC,由于电子电路不代表均匀的电阻负载,因此会出现上电序列中的“毛刺脉冲”。  +5伏电源由 LM2595T-5开关稳压器 IC 生成。

到 HC259的\E 信号来自16V8 PLL 的输出引脚。  E 信号不能比+5V 总线快5伏!

由于\CLR 输入处于活动状态、所有八个 qn 输出引脚在启动期间都保持低电平。  连接到 HC259输出的 ULN2803达林顿缓冲器具有65uA 的典型输入泄漏电流。 低电平状态时的电压。  我尚未测量泄漏电流。

HC259的额定工作电压范围为2至6V。  在加电‘毛刺脉冲’期间,电压通过2伏并下降到略高于2伏的值,然后继续上升到5伏。  由于 Vcc 电压在经过2伏后仍保持在工作电压范围内,因此我看不出这是怎么会成为问题的。  您提到 Vcc 电压“没有正确上升”。  您是否有指定此内容的文档?

客户觉得这是焊接问题、但我有疑问。 “毛刺脉冲”是否会导致此芯片出现问题?

 感谢您对此的帮助!

 Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑电源斜坡干扰会导致器件出现任何问题-这不是不可能的、但可能不太可能。 我可以想到的情况是、当器件的电源引脚暂时高于输入引脚时、可能会在该输入端消耗过多电流(由于击穿电流)-但我认为情况不可能如此。

    可能存在制造问题。 我建议提交故障器件进行故障分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的回答!

    他们将经历 FA 流程。 我正在尝试查看您是否可以看到应用程序有任何问题。

    再次感谢、

    Richard Elmquist