This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:CAN TXB0104支持 LVDS 电平转换

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628456/txb0104-can-txb0104-support-lvds-level-conversion

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: LSF0108

您好,

现在、客户需要 LVDS 电平转换来将1.8V 电平转换为3.3V 电平。 TI 的 TXB0104是否可以支持? 客户需求率大于70Mbps。可选择什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    我想您最好使用 TI 提供的 LVDS 器件之一。 我已请该论坛的专家作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您说的是 LVDL 级别而不是 Vdd 吗? 如果是 LVDS 信号电平、则偏移电压为1.25V。 应用为何需要将 LVDS 从1.8V 转换为3.3V?

    您是否了解过 LSF0108?

    您可以共享最终应用和卷吗?

    Dennis