This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123DCUR 的 UL 认证数据表

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627980/sn74lvc1g123-ul-certificate-datasheet-for-sn74lvc1g123dcur

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

我是否知道 SN74LVC1G123DCUR 具有 UL 证书? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您询问的是哪种类型的 UL 认证?

    TI 网站 上提供了有关认证的常见问题解答部分、网址为:www.ti.com/.../certifications_faqs.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我的客户表示根据过去的 BIS 认证经验。
    无需提供 IC 材料和证书的部分、此 IC 材料也不是通过 UL 认证的强制性要求。 因此、请帮助提供此材料的其他证书、而不是(非 UL 证书)。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    恐怕我不知道您在寻找什么。 SN74LVC1G123是一款相当简单的模拟器件、因此不会产生辐射、电压、烟雾或任何其他有害物质、但可能产生的材料除外、这是我提供的链接所指的。

    您能否举一个具有所需认证的半导体器件示例?