This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC594:IBIS 模型可用性

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC594, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629024/sn74ahc594-ibis-model-availability

器件型号:SN74AHC594
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125

我想为 SN74AHC594使用 IBIS 模型、但在 TI 网站上找不到该模型。 您能否为此器件提供 IBIS 模型或替代模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    恐怕该器件目前没有 TI 提供的仿真模型、我们目前没有任何创建模型的计划。

    SN74AHCT125有一个模型、可让您了解此器件上的输出行为、但不会重现移位寄存器的逻辑功能。

    www.ti.com/.../toolssoftware