This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH32T245:允许检测有效逻辑高电平的最大上拉电阻

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594993/sn74avch32t245-maximum-pull-up-resistor-allowed-to-detect-a-valid-logic-high

器件型号:SN74AVCH32T245

您好!

我们在 设计中使用了 SN74AVCH32T245器件、以实现3.3V (I/P)至1.8V (O/P)的转换。 我们已在输入端连接一个10K 至3.3V 的上拉电阻器。 但是、我们看到 SN74AVCH32T245器件输入引脚上的电压为1V (可能是由于总线保持电路)。 您能不能建议我们使用哪一个最大上拉电阻器来检测有效的逻辑高电平?

此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告《总线保持电路》(SCLA015)的第6.3节介绍了如何计算这种情况。

    如果您仅执行单向降压转换、则只需使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUC32244或 SN74LVC32244。