This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8端口双向信号缓冲器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628395/8-port-bi-directional-signal-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74AUC245

尊敬的团队:

您能否帮助推荐基于以下要求的信号缓冲器解决方案?

1、8位。

2.双向

3.用于5V 耐压 LVTTL 信号。

数据速率高达1Gbps。

缓冲器直流规格建议满足以下要求。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    逻辑组没有支持1Gbps 的器件(我相信我们最快的器件(AUC 系列)最高可达300MHz 左右。

    我不确定谁会在高速团队中与您联系-您可能会尝试在他们的论坛上发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    与客户确认后、他们可以接受支持高达300MHz 的解决方案。
    那么、您能否提供建议?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们拥有的最快的8位收发器(300MHz)是 SN74AUC245、但其最大电压仅为3.6V。

    我知道的最快5V 器件属于 AHC 系列、但该器件的电容约为75-100MHz。 LVC1G 系列器件确实支持~100MHz 和5V、但仅提供1至3位版本。

    您能告诉我需要此类高速5V 信号的应用吗?