This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:询问 SN74HC373的逻辑表

Guru**** 2503335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628034/sn74hc373-ask-the-logic-table-of-sn74hc373

器件型号:SN74HC373

您好专家、

在这里、我想与产品线确认 SN74HC373的逻辑功能表。

当 OE 为 L 时、LE 为 L、什么是 Q0?

它是否针对先前的 D 进行了 DED、并且 Q0 =上一个 D?

此致

伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!
    Q0是指 Q 之前的状态。请注意、突出显示的行表示 LE (锁存使能)引脚为低电平(即禁用)、因此输出不再跟随 D 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、

    因此、如果客户从低于条件1 (OE=H、LE_=L -> Q=Z)更改为条件2 (OE=L、LE_=L)、则 Q0应参考 Q 的先前状态、即 Z、对吧?

    谢谢、致以诚挚的问候
    伊文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;输出使能独立于内部 Q 状态。 Q0始终是指当 LE 最后有效时 D 具有的值(高电平或低电平)(如果 LE 从未有效则为未定义)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为在您解释之后、这很清楚。

    因此、如果 LE 在系统刚通电时被禁用、那么 Q0应该处于未定义状态、即使将 LE 从 L (DISABLE)更改为 H (ENABLE)。

    谢谢、致以诚挚的问候

    伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉给了我们排版...

    我们已在电路板中验证:如果在系统首次上电时禁用了 OE (H)、则 Q0应处于未定义状态、甚至将 OE 从 H (禁用)更改为 L (启用)并保持 LE=L


    谢谢、致以诚挚的问候

    伊文