This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16373:查找此器件的特性数据

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594904/sn74alvch16373-seeking-characterization-data-for-this-part

器件型号:SN74ALVCH16373

我们希望查看 -40/+85°C 数据表范围之外的时序数据。 我们已获得一些 ALVC 门的数据、并希望此锁存器具有相同类型的数据。 这对于我们的设计保证工作非常有帮助。 如果您能提供此信息、请提前感谢您的参与。

我们知道 TI 只能保证数据表中的内容、我们只需要工程洞察力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我已通知相关的应用工程师、他们将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom,

    遗憾的是、我们无法提供本质上受限的字符数据。
    我们甚至可能没有超过数据表的温度范围。