This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:3.3V TTL 至5V CMOS 双向电平转换器

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108-Q1, SN74GTL2003, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594536/txb0108-3-3v-ttl-to-5v-cmos-bidirectional-level-shifter

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: LSF0108-Q1SN74GTL2003SN74LVC8T245

您好!

我正在寻找八路双向电平转换器3.3V TTL 到5V CMOS。

对于可靠性问题(IC 将用于测量仪器),我需要使用方向引脚来控制方向,我不希望 IC 自动感应方向。

 

我找到了 TXB0108、但它仅转换 CMOS (而不是 TTL)。

我发现的其他 IC 是 SN74GTL2003和 LSF0108-Q1、但它们都具有自动方向检测功能。

 

你有什么建议吗?

 

非常感谢。

 

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    我已通知相关的应用工程师、他们将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种方向控制型转换的链接可能对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您可以使用上面的链接筛选到正确的部件,否则,我建议您使用 SN74LVC8T245。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    谢谢、这正是我要找的。

    谢谢、

    弗朗西斯科