This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:TXB0101 /未使用总线的连接

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594714/txb0101-txb0101-connection-of-unused-bus

器件型号:TXB0101
主题中讨论的其他器件: TCA9509

您好!

我知道 TXB0101具有用于 I2C 总线的 SDA 和 SCL 总线、但现在我的客户考虑将其用于其他用途、他们只需要一个通道。 那么、它们是否可以使未使用的总线保持开路或需要连接 VCCx 或 GND?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB0101有一个单通道、借助于它的推挽 I/O、无论如何、它不应该被用于 μ I²C。

    您实际上讨论的是什么部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我弄错了。 我想针对 TCA9509提出这个问题。 让我用另一个线程再次发布。