This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:VCC 为1.8V 时的电压和 VOH

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594184/sn74lvc1g125-vol-and-voh-when-vcc-is-1-8v

器件型号:SN74LVC1G125

您好!  

当 VCC 为1.8V 时、VOH 和 VOL 的规格是什么? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由"Vcc = 1.65V"指定的值适用于1.8V +/- 0.15V 的标准电源。  1.65V 是这种情况的最坏情况、因此在这里指定了相应的值。  您可以直接将输出压降应用到1.8V。

    例如、在 VCC=1.65V、IOH =-4mA、TA =-40C 至85C、VOH=VCC-ΔVO = 1.2V、ΔVO = 1.65V - 1.2V=0.45V 时

    1.65V 时、ΔVO Ω 将是最坏的情况、因此我们可以将该值用于1.8V:

    在 VCC=1.8V、IOH=-4mA、TA =-40C 至85C、VOH=VCC- ΔVO Ω=1.8V-0.45V=1.35V 时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的反馈! 那么、对于 VOL、它是否相似? 如果1.8V 且 IOL=4mA、ΔVO =1.65-0.45=1.2、则 VOH=1.8V-1.2V=0.6V、对吧?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VOL、差值来自接地而不是来自 VCC、因此在 VCC = 1.8V 时、0.45V VOL 额定值应仍为0.45V。