This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:从分压器读取 TTL 电平

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LV1T34, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/593710/txb0108-reading-ttl-levels-from-voltage-divider

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34SN74LVC1G17

我正在尝试使用电压转换器 TXB0108,以便通过此电压转换器(蓝色虚线框)激活带有微控制器的继电器(绿色虚线框)。 两个区域之间的连接使用扁平的 IDC 电缆完成。

绿色框中的电路本身工作正常、蓝色区域中的电路工作正常。 连接两个电路时可能会遇到一些问题、但我们认为这些问题与阻抗不匹配和/或与 IDC 电缆的电容有关。

我们的想法是激活继电器、然后、我们希望通过分压器(R2和 R4)读取其状态。

在连接电路时,我们可以激活继电器,也许我们无法正确切换“从微控制器激活”节点,但我们无法读取“微控制器读取”节点中的高值。

我们对与 R2和/或 R4串联/并联的电容器进行了多次测试,但我们没有找到解决方案。

也许一个解决方案可以使用 TXS0108、但我们不确定。

获得一些帮助将会非常有帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    TXB0108具有非常有限的输出电流-我们将 VOHA 的额定值为20μA μ A。  您的电路可能需要更多电流。

    由于两个转换级看起来都是单向的、因此我建议改用缓冲器。 SN74LV1T34可用于两个方向。 从3.3V 转换到5V 您将 VCC 设置为5V、而向下转换到3.3V 您将 VCC 设置为3.3V。

    如果您在"正在读取输出"节点处看到缓慢或嘈杂的边沿、我建议在该节点处使用施密特触发器件(例如 SN74LVC1G17)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的回答、我们认为 这是因为阻抗不匹配、但我们不确定。

    关于您的建议、我们希望尽可能使用双向电压转换。 此外、我们还看到您提出的解决方案是单通道解决方案。 也许使用8通道解决方案更好、如果具有相同的引脚排列则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到使用双向转换或8个通道的原因、但如果您坚持使用、我可能建议尝试使用 TXS 或 LSF 系列转换器。  它们可以提供比 TXB 更大的电流、并提供8通道选项、但它们是无源转换器、有自己的奇怪之处。  您可以查看以下应用报告、了解有关每个报告的工作原理的详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个更复杂的设计、但我减少了它以澄清问题。 使用双向电源的主要原因是减少 IC 的数量、当然也减少了设计空间。 我们有3个类似的分压器读数和5个数字输出(其中3个类似、3个用于 MOSFET 激活)、我们希望将它们加入单个电压转换器中。
    我们曾尝试使用 TXS0108、但仍然不够。 我们需要在节点"读取输出"和 TXS 引脚之间使用晶体管和上拉电阻器。 我们认为这是因为阻抗不匹配。
    现在、我们将尝试您的建议、非常感谢您!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Xavier 的澄清。

    您可以使用一对十六进制或八进制缓冲器、而不是使用单个转换器。 我知道这可能会导致一些布线困难、但它不应增加布板空间要求、并且至少在我看来、它将是比双向转换器更好的解决方案。