This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:关于 TXS0206输出振铃

Guru**** 2523770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627292/txs0206-about-txs0206-output-ringing

器件型号:TXS0206
主题中讨论的其它部件:OMAPL138、、

尊敬的支持团队:

客户使用飞线从返修线连接到我们的 TXS0206 EVK、并连接 OMAPL138。 并满足以下问题:

如果 VCCA 比 VCCB 上升、则会按下图发生振铃、上电时 OMAPL138也处于复位状态。

2.如果 VCCB 比 VCCA 上升、则一切正常。

在正常操作中、如果复位 OMAPL138、将会发生相同的问题。  

sch 如下所示、其中未包含串行24 Ω 电阻器。 EN 被连接至 VCCA。  如果为 TXS0206加电、然后提供 EN、则一切正常。

因此、请与您再次核实:

如果 EN 直接连接到 VCCA、是否需要上电序列?

2.这种问题的根本原因是什么? 这是由于芯片的错误吗?  还是要避免?

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    我已要求 Shreyas 对此进行研究。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    可以移除24欧姆串联电阻器。 CLKA/ Clk-f 是否保持开路? 请对其定义级别。
    什么是探头电容,测量在哪里进行?
    我在数据表上看到的电源定序或 Vcca 或 Vccb 首先加电没有限制。
    是否可以尝试不同的设备并比较性能?
    是否可以先为应用程序加电而没有振铃的 Vccb?
    我知道、在8年前发布的器件中没有已知的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    另外,我建议使用 TXS0206A 器件来比较结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SheryasRao、

    非常感谢您的回复!

    BTW 0206A 和0206有何区别?

    客户仅在我们的 EVK 上测试一个器件、 探针的电容为3.9pF、测试点在演示的针插处、 在实际应用中、他们无法保证 VCCB 优先、而他们可能会延迟使能引脚。  

    它们尝试移除了串行 电阻器、同时也出现了振荡。   您认为它 与探头有关吗?  

    CLK-F 打开、CLKA 与 OMAPL138连接、加电时、OMAPL138 CLK 将处于高阻抗状态、 在此类 应用中 、它们是否需要在 CLK 上添加上拉电阻器?  

    太多了!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    对于如此低的电容值,我认为它与探头无关。
    请已在 Clk 引脚处定义值。

    我没有关于 TXS0206A 的更改的背景,但是我建议尝试替换该器件。 A 表示裸片修订。
    不需要使用串行电阻器、因为它会产生分压器、但不一定会使振荡消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    客户在 CLK-F 处添加10K 上拉或下拉电阻器、将会出现相同的现象。 如果在 CLKB 处添加300pF,则可以解决该问题。
    我检查了我的申请历史记录、返修客户已经是0206A。 您能帮您仔细检查 EVK、看看它是什么吗? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    虽然我不建议在时钟线上设置电容,但如果没有振铃,客户是否可以不使用电容?
    我还注意到,电源线上没有旁路电容器,对吗? 它们能否在靠近器件 Vcc 引脚的位置添加额外的电容器(0.1uF),以查看这是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    在 CLK 上添加电容器后、您是否担心 TR/TF? 客户只使用1M 速度、发现 TR/TF 仍然正常。

    至于电源去耦电容、每个电源已经有一个 EVK、客户添加了额外的0.1uF、但没有进展。   

    您是否认为这是什么、或者他们的 EVK 上可能有一些错误? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种尝试的调试方法是使用另一组器件替换现有器件。
    如果不是,我建议先用 Vccb 加电,然后再用 Vcca 加电,这可以通过软件控制