This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:上升&放大器;下降时序

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594018/txs0104e-rising-falling-timing

器件型号:TXS0104E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们在 1.8V 至3.3V 的 I2C IF 上使用了 TI TXS0104E

我们发现 上升和下降时序太短、超过 I2C 规范版本3.0。

有风险吗?

I2C V3.0

我们的设计:

测试结果:A (salve 设备)通过、但 B 失败、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是"AP"? 什么是"B"?
    您在3.3V 侧使用什么上拉电阻器?
    您是否使用实际电路(包括所有寄生电容)进行测量?

    小于1纳秒的上升时间不太可能正确。 您的屏幕截图太小、无法阅读、但我想采样率太小。

    边沿过快可能会导致 EMI 问题。 为了使其更慢、您可以在 SDA/SCL 和接地之间添加电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复

    请参阅以下更新。

    什么是"AP"? 什么是"B"?

    [回答] AP:CPU (QCT 平台)、B:从器件(传感器、AMP、…Ω 等)

     

    您在3.3V 侧使用什么上拉电阻器?

    [ans]从器件的 I2C 电源域为3.3V,我们不在3.3V 侧上拉电阻

     

    您是否使用实际电路(包括所有寄生电容)进行测量?

    [回答] 是的。

     

    您能否在 SDA/SCL 和接地之间添加电容器。

    [回答] 我们在 SDA/SCL 上添加了 C-load 33pF,它仍然不能延迟上升到规格。

     

    您能否帮助解释一次性电路、它是否会缩短 I2C 的上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单个短路将相应的信号短接至 VCC。

    但我要重复一遍:我怀疑测量值。 请放大上升沿、并以全分辨率显示屏幕截图。