This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS624:电压和频率控制

Guru**** 2552730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592984/sn74ls624-voltage-and-frequency-control

器件型号:SN74LS624

您好!

我是多伦多大学的本科生、正在寻找有关选择 VCO 的建议。 我希望能够控制输出电压和频率、但不确定如何控制。  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:输出频率需要非常宽、1Hz 至300kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何能够支持该频率范围的器件。

    我们拥有的 VCO (如您在帖子中放置的 VCO)通常在 MHz 范围内运行。

    我想您可能很难找到一个频率低至1Hz 且具有 VCO 所需动态范围的器件。  

    您最终会尝试通过这种方式获得什么?

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的输入-也许我们可以使用多个 VCO 来实现此范围? 我们希望在该频率范围内向我们的电路添加激励信号。

    我们是否能够使用10个 VCO 来实现它并在它们之间划分范围?

    请提出任何建议。

    最棒的

    Conrad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    不幸的是,我不知道有什么解决办法。  

    您最好的选择可能只是在 Web 上搜索此类应用程序是否存在其他解决方案。

    很抱歉、我无法为这个帖子提供更多帮助、但请随时继续在我们的论坛上发帖、我们将尽最大努力以我们所能的方式提供帮助。

    最棒的
    Michael