This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:为 VccA 和 VccB 提供3.3V 电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628047/txb0108-providing-3-3v-voltage-to-both-vcca-and-vccb

器件型号:TXB0108

我想使用 TXB0108电平作为简单的缓冲器。 我能否同时提供3.3V 的 VccA 和 VccB 电压?

是否有任何其他缓冲器可用于自动方向感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能不能问您的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在设计一个由主板和4个子系统卡组成的数据采集系统。 4个子系统卡必须通过背板与主板交互。 我们要求将此 IC 安装在子系统卡上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB 通过具有非常弱的输出驱动器来实现自动方向感应、因此作为具有一定电容的总线上的缓冲器不是很有用。
    不能将自动方向感应与强大的缓冲器结合使用。

    您是否无法使用具有可配置方向的总线收发器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens、

    那么、我只需在本例中继续使用方向控制缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens 的贡献。
    Abhijit,如果您需要其他东西,请告诉我们。 您已经想到了任何方向控制缓冲器吗?