This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E VDDA 和 VDDB 电压

Guru**** 2551310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/593457/txs0108e-txs0108e-vdda-and-vddb-voltage

器件型号:TXS0108E

大家好、

我想检查我的客户是否正在使用芯片并为 VDDA 供电、VDDB 是否有电压。 谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想我现在的理解更好-您想知道如果 VccB 被设定为0V (关闭)并且 VccA 被设定为1.8V (正常运行)、会发生什么情况。  VccA 是否会产生过大的电流消耗?

    本应用报告 提供了一些有关 TXS 系列转换器使用的详细信息。  周一、我可以与翻译专家交谈、并为您了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    是的、感谢您的帮助。 我们还想检查是否仅为 VCCB 供电、而不为 VCCA 供电、VCCA 是否会有电流? 谢谢你。
    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    根据数据表,<Vccb during normal operation.

    但是,在通电期间,Vcca >Vccb 不会影响设备和系统。 我看不到数据表中列出的 Ioff 功能,它可以保证 I/O 引脚不会漏电,也不会意外地为系统通电。 我将不得不在 Ioff 上咨询设计人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    此器件上没有 Ioff 功能、这已得到设计的确认。 有一条从 I/O 到 Vcc 的泄漏路径。