This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 将3.3V 更改为1.8V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628344/txs0108e-txs0108e-change-3-3v-to-1-8v

器件型号:TXS0108E

大家好、

我的客户 现在正在使用 TXS0108E。 他们已经完成了布局。 但数据表显示的是 VCCA <VCCB. 我们能否将该器件与 VCCA (3.3V)、VCCA (1.8V)搭配使用? 谢谢。

BR

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表显示、这不仅是为了骚扰用户、而且是出于技术原因。
    据我所见、如果 VCCB < VCCA、电流将流过导通晶体管的体二极管、两个上拉电阻器将形成一个分压器。