This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4073B:CD4073BM 最大输出灌电流/拉电流。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628376/cd4073b-cd4073bm-maximum-output-sink-source-current

器件型号:CD4073B

您好!

如何 检查 CD4073BM 的最大输出灌电流/拉电流。

数据表仅指定最小电流。

有什么方法可以对最大输出灌电流/拉电流进行分频? 输出 MOSFET 特性进行比较。

谢谢。

Domingos Gonçalves í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电流是针对特定压降指定的。 例如、在25°C 且 VCC=5V 时、您可以保证获得至少0.51mA 的电流、而输出电压不会下降到4.6V 以下

    如果您尝试获得更大的电流、您可能会得到更大的压降(没有任何保证限制)。 换言之、该电流是您设计电路时应使用的最大电流。