This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:VccA 和 VccB 之间的电源序列

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628218/txb0108-power-sequence-between-vcca-and-vccb

器件型号:TXB0108

大家好

如果我们问 TXB0108、您会介意吗?

VccA 和 VccB 之间是否有电源序列?
我们在数据表中找不到它。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此信息位于数据表的第10节-电源相关建议中:

    在运行期间、请确保 VCCA≤VCCB 始终处于运行状态。 在加电排序期间、VCCA≥VCCB 不会
    器件、因此任何电源都可以首先斜升。 TXB0108有禁用全部的电路
    任一 VCC 关闭(VCCA/B = 0V)时的输出端口。

    输出使能(OE)输入电路被设计成由 VCCA 供电、当(OE)输入为低电平时、一切都是如此
    输出处于高阻抗状态。 以确保输出在期间处于高阻抗状态
    加电或断电时、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器连接到 GND、不得连接
    直到 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定。 到接地的下拉电阻器的最小值
    取决于驱动器的拉电流能力。