This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:两倍电压或反相 Vcc 之间的差异

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627317/sn74avc2t45-differences-betweeen-doubling-voltage-or-inverting-vcc

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G125

您好!

在我的当前项目中、优先级是在 L1上保持高输出电感。

为此、Vcc 是不够的、电压差必须加倍。 在这里、我考虑了两种不同的选项:

a)引入倍压器。
可将输出电流削减一半、并且可能需要升压器。

b)反相 Vcc 并使用电压差(-Vcc、+Vcc)来获得同样的效果。

哪种解决方案最有效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、
    我有点困惑。 听起来好像您在使用升压转换器、而不是电压转换器。 能否提供有关如何使用 SN74AVC2T45的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    没错、我使用 SN74AVC2T45将1.3V 位转换为3V 位、但在这之后、我需要缓冲该信号 (可能使用 SN74LVC2G125?) 并通过电感器发送这些位。
    优化缓冲的目标是获得6V 的电压差。
    我不确定实现这一目标的最佳方法是什么、如果在缓冲之前将该电压再次转换为6V 位或获得3V/-3V 位、则始终尝试最大程度地提高电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以绘制原理图吗? 抱歉、我仍然无法在此处查看最终产品。