This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:SN74LVC157A 隔离

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628081/sn74lvc157a-isolation-of-the-sn74lvc157a

器件型号:SN74LVC157A

大家好、

我的客户使用 SN74LVC157A 来选择时钟源。 由于相位噪声是时钟的主要考虑因素、因此他们想知道 SN74LVC157A 的隔离情况。  我找不到 SN74LVC157A 的隔离规格。

您能否帮助 提供 SN74LVC157A 的隔离或推荐隔离高达80dB 的多路复用器?

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    SN74LVC157A 是有源逻辑器件、而不是模拟多路复用器、因此我们不规范信号隔离。 每个输入和输出级之间有多个内部逻辑门级、因此不太可能在输出端发现来自未选择输入的输入波动(器件外部的 EMI 耦合除外)。  但是、我没有关于这方面的规格。

    如果您需要具有指定器件的器件、您应该查看我们的模拟多路复用器-但由于结构/功能的变化、我希望这些器件的性能会更差。