This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:上拉/下拉电阻器

Guru**** 2815685 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/593248/txs4555-pull-up-pull-down-resistors

器件型号:TXS4555

TXS4555是否需要上拉/下拉电阻器或是否集成了它们?  EVM 未显示任何上拉/下拉、但数据表在第7页顶部的电气表中引用了它们:

RI/OPU I/O 上拉                 16 20 24 kΩ

RSIMPU SIM_I/O 上拉        电阻 kΩ 14 18 μ A

当       kΩ= 0 3 μ A 时、RSIMPD SIM_I/O 下拉 SIM_CLK、SIM_RST、SIM_I/O

请告诉我。

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "电气特性"描述了器件本身的属性;外部电路的任何所需属性将显示在"建议运行条件"中。
    这些值适用于集成的上拉/下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-虽然如此、但希望确认。

    此外 、为了清晰起见、请确认、电平转换器输入和输出或任何其他 I/O 均不需要外部上拉或下拉电阻。  我正在跟进、bec VOL 的定义是 IOL=1mA、这不一定与集成上拉电阻相关:

    SIM_RST          IOL = 1mA              1.65V 至3.3V 1.8V / 2.95V (2)  VSIM×0.2V

    SIM_CLK         IOL = 1mA                                                                      VSIM×0.2

    SIM_I/O           IOL = 1mA                                                                                 0.3.

    I/O IOL = 1mA                                                                                                     0.3

    谢谢、John Garrett、TI-AFA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I/O 采用这种设计方式与 SIM 卡配合使用。 我不是 TI 员工、因此我不知道为什么您怀疑有人在这里放置了错误的电阻值… :-J

    "IOL = 1mA"表示引脚灌电流为1mA。 使用内部上拉电阻时、实际输出驱动器必须灌入更多电流、但这已经考虑在内(无论如何、上拉电阻的电流要小得多)。

    我想实际电路实际上不需要1mA、这些测试条件是从 ISO 标准复制的。