This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EDR

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627665/txs0104e-txs0104edr

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102

您好!

在电路板中、我有 用于 I2C 电压转换的 TXS0102。

我需要4条线路、因此我想使用 TXS0104。

在 TXS0102数据表的第2部分:应用中、写入器件可用于 I2C/SMBus

但在 TXS0104数据表 的第2部分:应用中 、未提及 I2C/SMBus。

两个器件的功能是相同的。

 TXS0104是否 可用作 I2C 电压转换?

谢谢

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个 μ C/SMBus I²C 两条信号线、因此您通常会为此使用 TXS0102。

    TXS0104E 可被用于两个独立的 I²C 总线、或者用于一个 I²C 总线和两个其它信号。

    ("应用"部分包含典型值、通常是纯粹的营销。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以将每个引脚用于一个 I²C 总线、将每个引脚用于其他两个信号?