This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC221:单稳多谐振荡器输出问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC221, SN74LS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625922/cd74hc221-monostable-multivibrator-output-issue

器件型号:CD74HC221
主题中讨论的其他器件: SN74LS221

我们将 CD74HC221单稳多谐振荡器用于我们的项目之一。 我们使用外部电容器(10uF)和电阻器(100K)来实现根据数据表中提供的公式计算的800ms 脉宽。 但我没有按预期获得输出(IC 对输入没有响应)。

当我使用10uF 和50K 电阻器时、我将根据数据表获得400ms 的脉宽。 为 CD74HC221提供了 SPDT 开关输出。 让我知道获取输出的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、
    电容器 C7 (和 C6)具有反极性-不确定是否存在这种问题、但我想指出。

    您能否提供引脚9、引脚7和引脚5的示波器截图(最好同时提供)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更改并测试了电容器的极性、但10uF 和100K 组合不可能实现。 此外、它还针对具有反极性的10uF 和50K 电阻器进行了测试、工作正常(提供400ms 脉冲宽度)

    我已经尝试过不同的电阻器和电容器组合、最长可达400ms、只有我能够获得符合预期的结果。 但超过400ms 的 RC 组合无法正常工作。

    请仔细阅读以下图片、图片已根据您的建议拍摄。

    在 R = 50K 和 C = 10uF 的条件下测试

    在 R=100K 和 C=10uF 的条件下进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢示波器截图。

    您可以在第一个屏幕中看到、电容器自然处于5V、并且在 CD74HC221由引脚9触发时放电至~2V。 只要电容器低于特定值、输出就会产生高脉冲。

    在第二个示波器脉冲中、电容器电压保持在大约2.5V、输出保持在高电平(当电容器保持在低于阈值时 CD74HC221的预期行为与此类似)。

    100kohm + 10uF RC 电路的上升时间为~4*R*C = 4s --由于输入每2秒触发一次,我希望电容器上会有一些上升。 100k 电阻是否有可能与较大的值混在一起(或损坏)? 如果它的值较大(例如1Mohm)、我可以看到为什么电容器在2秒后看起来没有电荷。 (~4*R*C=40s)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面的电路我们也单独在试验板上进行了测试、这意味着不可能将电阻器与大值混用。
    我们还替换了100K 电阻器、并测试了无输出。 与器件 SN74LS221相同的电路工作正常。 但对于 CD74HC221、我们会遇到这个问题。
    让我知道这项建议是不是问题的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将订购此器件的一些样片并在我们的实验中进行测试。 我应该能够在本周结束前向您提供一些详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了、感谢您的支持。

    由于这个问题、只有我们的项目处于暂停状态。 等待解决方案和反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushant、
    今天我在实验室只花了几分钟时间、但我使用各种较大的 RC 值测试了该器件、没有任何问题(即使220uF 电容器完全放电并正确充电)。 您确定某个位置的连接不是很好吗? 看起来器件会触发一次并使电容放电、但随后不会再充电、这表示电阻器侧断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在2小时后使电路保持运行状态超过2小时时、它停止提供脉冲。 电路板上没有发热问题。 在试验电路板上观察到的行为也相同。

    等待宝贵的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么这个问题只在运行几个小时后才出现? 还是从头开始?
    重置系统后、问题是否与部件有关、或者是否会再次消失、直到运行2小时?

    只需确定、您是否还没有包含有关测试的任何其他详细信息?