This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:降低 VCCA 电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592927/sn74avc4t774-lowering-vcca-voltage

器件型号:SN74AVC4T774

您好!  

我对经验丰富的 TI 工程师有一个小问题:)它与 SN74AVC4T774并不完全相关,但由于我正在使用它,我想我会在这里提出它。  


我使用 SN74AVC4T774将 UART 信号的电压从1.8转换为3.3、请参阅下图。 左侧的 IC 具有3.8V 电源、可方便地为其数字信号(如 UART)生成1.8V 输出电压电源。 右侧的 IC (它是一个模块)需要5V 电源并具有3.3V UART 接口、但它没有如此方便的3.3V 输出电源引脚。 因此、我只是从左侧 IC 获取3.8V 电压、并使用肖特基二极管降低它。 不过、这可能是一个坏主意  、因为正向电压会随电流消耗而变化、我不知道在 UART 活动期间或 UART 空闲时 SN74AVC4T774的功耗是多少。 因此、VCCA 基本可能不够稳定、我是否理解正确? 或者 VCCA 上的电流消耗是否足够稳定、我对此进行了过度思考?  
另一种选择是将天纳二极管用作稳压器...

无论如何、您如何解决这个问题? 欢迎您提供任何提示! 即使是肖特基二极管也值得推荐;)

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CMOS 器件在空闲状态下的功耗非常低、在开关状态下的功耗相当高、因此肖特基二极管将无法工作(而0.5V 电压很难达到)。

    您可以尝试在3.3V 和 GND 之间添加一个虚拟电阻器以获得更大、恒定的功耗、但最好在(线性 LDO 或并联稳压器(低电压齐纳克;改用 TL341))处使用"实际"电压稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的回答!

    我看到了、因此我想简单的 LDO 是最简单的方法。