This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提供 TI 汽车器件的完整列表、不仅适用于逻辑器件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592894/availability-of-comprehensive-list-of-ti-automotive-part-not-only-for-logic-parts

是否有办法获取 TI 汽车器件的完整列表、而不仅仅是逻辑器件?

您能否至少提供汽车(Q1)所有可用逻辑器件的完整列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    以下是一个很好的起点: http://www.ti.com/lit/ml/slyb221/slyb221.pdf

    您还可以在 TI.com 搜索框中输入"-Q1",您将获得一个包含500个器件的列表,其中包含-Q1标识: http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=-q1#linkId=2

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在列出的器件中、第一个链接非常有限、我之前按照您的建议执行了搜索、正如您所说的、它仅返回了500个我被告知的至少1、500个汽车器件。 过去曾有汽车论坛、但现在只读。 分配给该论坛的任何人是否可能知道提供器件列表的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBE、TI 的另一个人能够为我提供 Q1器件的最新列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很高兴你得到了这个名单。 让我们参与技术方面的工作