This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:评估

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627410/sn74aup1g74-evaluation

器件型号:SN74AUP1G74

您好!

我的客户希望评估 SN74AUP1G74、但我没有看到可用于此器件的任何 EVM 或仿真模型。  只有 EVM 适用于带有此部件的智能放大器。  我们是否有任何分线板或具有 EVM/仿真模型的类似器件供客户用于评估?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否则、我会建议客户购买 VSSOP 分线板或适配器进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在明年推出一些通用 EVM、但到那时为止、最好的是一个分线板。  TI 提供的这个非常好的解决方案:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 是的、这是我向客户推荐的内容、只是想再次检查一下、以防我遗漏了什么。