This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:EMI 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592839/sn74avc1t45-emi-issue

器件型号:SN74AVC1T45

你好

   客户 现在使用 SN74AVC1T45。 在某些测试中、出现了大约800MHz 的片外 EMI 噪声。 我们还有其他解决方案可以避免或 抑制 EMI 的过冲吗? 或者是否有任何参考电路来避免 EMI 问题? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如何测试 EMI? 如何确定 TI 器件是 EMI 的来源?
    什么是输入信号,它是否没有 EMI?
    抑制技术通常与接地层屏蔽两侧的信号层以吸收 EMI 有关。 保持较短的迹线有助于实现。