This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:最低泄漏电流规格

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627141/sn74lvc1g32-minimum-leakage-current-spec

器件型号:SN74LVC1G32
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14

大家好、

我正在寻找有关 SN74LVC1G32和 SN74LVC1G14最小泄漏电流的规格。 数据表中仅列出了最大规格。

我很幸运地查看了逻辑器件常见问题解答。 我发现一 篇 E2E 文章 简要介绍了典型值的缺失。 和最小泄漏电流文档、但这并没有提供太多见解。  

我知道、我们通常无法在室温下测量低于1uA 的泄漏电流、因此我们不会对最小值进行规格。 这些器件是这样吗?

此致、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、
    我们可以并且通常测量低于1uA 的电流。 在室温下、逻辑器件的电源电流典型值为几十 nA。

    泄漏电流规格可帮助我们的客户设计系统。 例如、如果器件的输入端具有25uA 的泄漏电流(最大值)、 那么、设计工程师在该输入上使用100k Ω 上拉电阻器是一个不好的主意-只是泄漏会产生2.5V 的压降、并使器件进入不稳定的工作条件。

    在实际设计中、最小泄漏规格通常没有价值。 您能告诉我您在寻找此值的应用程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的响应、并纠正了我对泄漏电流测量能力的理解。

    我同意、要求最低泄漏规格并不常见。 但是、在我的应用中(用于测量系统泄漏电流的小型测试板)、我们希望添加系统的总最小和最大泄漏电流规格、以确保没有任何损坏。

    此致、
    海登