This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108应用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592809/lsf0108-lsf0108-application

器件型号:LSF0108

大家好、团队、

我的   kΩ 使用 LSF0108将1.8V 转换为3.3V、他们将 VREF_A 引脚连接到1.8V、并通过200k Ω 电阻将 VREF_B 和 EN 引脚连接到3.3V。 我觉得设计还可以。 对于该设计、VREF_B 和 EN 引脚的电压是多少? 我的客户测试电压为2.6V、是正确的吗? 谢谢

 

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南方、

    EN/VREF_B 节点上的电压将由200kΩ Ω 电阻器的偏置电流通过内部 FET 生成、并且将特定于器件。 您应该在该节点处看到 VREF_A + Vth、其中 Vth 是 FET 阈值电压、我们对此器件不作任何说明。

    在给定此信息的情况下、您可以  从提供的信息中求解 Vth:

    Vth = VREF_B - VREF_A = 2.6V - 1.8V = 0.8V

    我希望阈值电压介于0.5V 和1V 之间、因此该值可能是正确的。  器件在您的配置中是否正确转换?