This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:此部件是否支持 LTE 和4G SIM 卡?

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627151/txs02324-does-this-part-can-support-lte-and-4g-sim-card

器件型号:TXS02324

数据表中介绍了 SIM 卡,它可以支持 GSM 和3G 标准 SIM 卡,4G 和 LTE 如何?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longchang、
    您能否扩展这些标准的电流、电压和比特率要求?