This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV373A:低输出期间输出电流与输出电压间的关系

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626635/sn74lv373a-output-current-vs-output-voltage-during-low-output

器件型号:SN74LV373A

尊敬的技术支持团队:

您是否有低电平输出期间输出电流与输出电压间的关系图。

如果它包括温度特性,对我来说更好。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    很遗憾、我们无法与您共享字符信息。 是否存在您要查看的特定条件?
    通过计算数据表中的输出阻抗,可以估算任何负载电流下的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    输出阻抗是否 介于30 Ω 至40 Ω 之间?

    如果 Vcc=5V 并且输出电流在低电平输出期间为1mA。

    1mA x 40Ω= Vout 低电平40mV 压降,对吧?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,计算似乎正确。 请记住、上述输出阻抗是整个过程和温度范围内的最坏情况。

    因此、在标称温度和器件期间、输出电压很可能接近于零。