This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:从 A 端口侧电路向 VccA 预发电流。

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625548/txb0108-sneak-current-to-vcca-from-the-a-port--side-circuit

器件型号:TXB0108

大家好、团队、

  在端口 A 侧电路导通且 VccA 关断的情况下、是否没有从 A 端口侧电路流入 VccA 的提前电流?  

此致、

Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、
    我已通知相应的应用专家-他将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taka Saito San

    只要 Vcca (或 Vccb)保持在0V 并且不保持悬空、就不会担心从 Abside I/O 端口流入 Vcca 的电流泄漏、因为 TXB0108额定电流用于 Ioff 部分断电保护电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shreyas。

    此致、

    Taka Saito