This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:作为一个电平位移

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626514/sn74lvc07a-as-a-levelshift

器件型号:SN74LVC07A

你(们)好

我是否可以使用 SN74LVC07A 在5MHz?下将 UART TXD 从1.8V 转换为5V

当 VCC 为1.8V,SN74LVC07A 的上限频率是多少?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    简而言之、答案是肯定的- SN74LVC07A 可在5MHz 时从1.8V 转换为5V。 我建议使用330欧姆的上拉电阻器、并尽量限制输出端的寄生电容。

    SN74LVC07A 是一款开漏器件。 您的上升转换限制可能不会由器件本身(工作频率可超过100MHz)引起、而是由所选的上拉电阻和负载电容(即输出迹线上的寄生电容)引起。

    例如,如果您有一个10千欧的上拉电阻和一个30pF 的负载,则输出的上升沿将需要~4*10k *30p = 1.2us 才能达到“高”电平。 通常、您希望上升沿不超过总脉冲形状的1/3、因此3*1.2us = 3.6us、转换为~278Kbps 的比特率。

    通过将上拉电阻降低到3.3k Ω、这可以是833kbps 的三倍。 再次将电阻降低1/3将使结果加倍、达到~2.5Mbps。

    换句话说、您将需要设计输出以支持所需的速度。 在330欧姆和15pF (相对常见的值)下、该器件可在17+Mbps 的速率下输出、如果您放宽一些要求并使输出电容非常低(3至5pF)、则可能会达到100+MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    Tks 助您答疑解难!  

    如果 Vcc=1.8V、 则最大低电平输出电流为4mA。 然后使用330欧姆的上拉电阻器、低电平输出电流约为15.2mA。 还可以吗?  

     谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    简而言之:最好坚持数据表中的建议最大值。

    该器件可灌入高达50mA 的连续电流(请参阅绝对最大额定值表)。

    您突出显示的值是建议的 IOL 最大值。 ~查看电气特性表、您会发现4mA 和1.65V 电源下的 VOL 为0.45V、这意味着在该低工作电压下、输出阻抗为0.45V/0.004A Δ V = 112.5 Ω。

    只要电源是恒定的、输出阻抗也将保持相对恒定、因此我们可以计算出电流为15.2mA 时的 VOL 为:0.0152*112.5 = 1.71V。请注意、VOL 的大幅变化可能会导致驱动此电流的任何问题。 要保持低于0.45V、请将电流保持在4mA 以下。