This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:如果在断电时输入信号为高电平、会发生什么情况?

Guru**** 2544820 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625295/txb0104-q1-what-happens-if-input-signal-is-high-at-power-off

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、

我们的客户 目前在 TXB0104-Q1中遇到问题。

它用于转换5V 和3.3V、Vccb 为5V、Vcca 为3.3V。

在电源关闭时、当对引脚 B 施加5V 电压时、Vccb 看起来似乎从5V 略微下降。

由于它处于关闭状态、我认为即使对端口 B 施加5V 电压、它也不会中断

在关断状态下、输入电压泄漏到 VCC 引脚是否正常?

由于分析尚未进行、我想知道这种情况是否正确。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、
    当电源关闭时、VCCA 和 VCCB 引脚上的电压是多少?

    如果 VccA 大于 Vccb、则可能会出现问题(电源之间有一个二极管、因此始终使 Vccb > Vcca)。 我建议在电源上添加一个下拉电阻器、这样当它处于"关断"状态时、TXB 器件的电源引脚将被强制为0V。 在这种情况下、Ioff 电路将防止回流到器件中(当电源被强制接地时、一个输入或输出可被驱动至任何有效电压)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢你的答复。

    当电源关闭时、VCCA 和 VCCB 都为0V。

    由于电源线由开关切断、因此 VCCA 和 VCCB 处于高阻抗状态。

    在这种情况下、向 B 端口施加5V 电压、并在 VCCB 处确认电压。

    我 认为这是不正常的。

     是这样吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、
    我很困惑-- VCCA 和 VCCB 是0V 还是悬空(高阻抗)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    很抱歉、我之前的评论不正确。
    VCCA 和 VCCB 悬空。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    我认为这种情况是由高侧 PMOS 的体二极管发生的、如果它如下所示。

    因此、它是正确的操作。

     我的认可 是否正确?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的真正问题是电源保持浮动-如果您可以在这些浮动线路上添加一个大的下拉电阻器(即100千欧)、则电源将被强制接地、并且器件的 Ioff 保护将打开、从而防止所有反向供电和电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    我们理解您所说的真正问题、并参考您的建议。

    首先、如数据表中所示、当 一个下拉电阻器被添加到 OE 引脚时、端口 B 上的电压不再传递到 Vccb。

    Ioff 保护的这一作用吗?

    Vccb 仍然是浮动的。

    我想知道 Ioff 保护是否只是通过拉低 OE 来工作、以及它是否 是解决实际问题的永久性措施。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、
    当 Ioff 工作正常时、OE 引脚未激活。

    由于 OE 引脚正在工作、器件似乎由某些电源供电。 强制将 OE 引脚置为低电平将使输出进入高阻抗模式、只要器件通电、Ioff 就会使输出保持高阻抗状态。 如果您的应用能够支持 OE 上的下拉电阻、这是一个很好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    由于有可能在这个系统中拉低 OE、我将向他们提出这些措施。


    此致、
    Tomoaki Yoshida