This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:原理图审阅

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, LSF0108, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626047/lsf0108-schematic-review

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125、 SN74AVC2T244

尊敬的团队:

对于新平台应用、SoC 的 SPI 总线电平为1.05V、因此需要使用转换器将 SPI 闪存的电平转换为3.3V。

目前、我们在 LSF0108PWR 转换器中进行设计、该转换器没有方向。

是否有任何有关 SPI 应用的建议或通知?

是否有人可以帮助查看以下原理图?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    简短答案-有关完整的原理图示例、请参阅数据表的第17页。

    上述原理图的细节:
    需要将上述原理图中的引脚19 (Vref_B)直接连接到引脚20 (EN)、并使用200k Ω 电阻器将两个引脚分别与 P3V3_STBY 电源轨相隔离。 只需要一个外部电容器。

    对于所有上行转换、3.3V 侧都需要上拉电阻器。

    强烈建议使用 LSF 系列转换器避免串联电阻和下拉电阻。

    *****

    在这种情况下、您可能需要考虑使用不同的转换器。 SPI 通常是单向的、因此您应该能够使用转换缓冲器(如 SN74LV4T125)、而不是像 LSF0108这样的自动双向转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的反馈。 那么、如果总线是单向的、您不建议使用自动双向转换器的原因是什么?
    因为它们的较低电压为1.05V。 SN74LV4T125似乎不能支持这样的电压、对吧?
    我在 TI 网站上搜索并找到可支持最低0.9V 电压的 SN74AVC2T244。 这是可以的吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用自动双向转换器时需要进行许多权衡、这对于单向转换而言是不必要的。

    我错过了这里的低电压要求-我以为是1.5V 至3.3V。

    如果您希望获得1V 至3.3V 的电压、则只有几个选项。

    LSF 可以做到--我将在大约一周内发布一个完整的视频系列,它将准确地解释 LSF 的工作原理,并应作大量澄清。 希望我之前的评论也能有所帮助。

    您也可以使用 GTL2014。 这是一个4位方向控制转换器-通常用于从低电压处理器到外设的单向转换。 您的应用需要2个器件(1个用于上行转换、1个用于下行转换)。