This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC688:Icc "TYP"和"max"值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626604/cd74hc688-icc-typ-and-max-value

器件型号:CD74HC688

您好!

在 CD74HC688NSR 的数据表中、
它由 ICC (静态器件电流)调节:
℃μ A =℃μ A (℃值)、-40至85 μ A = 80uA (最大值)、-55至125 μ A = 160uA (最大值)。

我想℃℃的"℃值"和"最大值"(-25 ̊ C、-40至85 ̊ C、-55至125 ̊ C)
我可以请求数据吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、
    我担心在整个温度范围内进行全面重新评定会非常昂贵、我们必须通过您当地的 TI FAE 团队进行讨论才能获得授权。

    强烈建议根据最大额定值设计一个系统-特别是在大规模生产中(不保证典型值、但最大值为)。

    如果您只制作几个单元(或单个板)、最好测试您将在特定条件下使用的特定器件、它将用于获得具有重要意义的典型值。

    话虽如此、数据表上25°C 时的8uA 最大值可能是该器件"典型"运行的良好指标。