This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:OE 上拉电源轨问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626060/txs0104e-oe-pull-up-rail-issue

器件型号:TXS0104E

大家好、团队、

我们建议 OE 参考 VCCA、但客户将其连接到 VCCB 作为上拉电阻、那么、您是否希望帮助我们检查此应用是否正常、如果不是、将会发生什么情况?

VCCA 为3.3V、VCCB 为1.8V。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0104E 的'A 端口'可支持高达4.6V 的绝对最大值的电压(绝对最大额定值表、数据表第5页)。

    如果输入电压超过此值、则器件可能会损坏。

    由于您的输入电压不超过4.6V (大概最大为3.3V)、因此没有问题。