This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:CD74HC4094

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625950/cd74hc4094-cd74hc4094

器件型号:CD74HC4094

您好!

客户在串行到并行应用中遇到 CD74HC4094问题。 客户使用 CD74HC4094扩展 MCU 的 IO。 当输入数据和时钟正常时、它们有时会发现输出没有更新。 电源为5V。

您是否有任何关于如何检查问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能从你所说的内容中分辨出什么是错误的。 包含与 CD74HC4094的所有连接的原理图以及系统正常/错误工作的示波器截图对于解决问题非常有帮助。