This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:热插拔应用支持

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626006/sn74lvc1g08-hot-plug-application-support

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、团队成员

电信客户希望在其基站应用中使用 SN74LVC1G08。 他们想知道 SN74LVC1G08是否支持热插拔应用(信号施加到 SN74LVC1G08的 A 和 B 输入引脚、在某些情况下提供3.3V 电源)。 请帮帮我。

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我并不完全了解应用、因此我无法评论器件是否可以使用。  有了更详细的信息、我可能会说一种或另一种方法。("热插拔"到底是什么意思? 预计会出现哪种电压尖峰? 是否首先接地? 数据线路是否已预充电? 是否存在预期过流?)

    我可以告诉您、TI 定义了四个级别的"热插拔"保护、它们是:

    0级隔离

    1级隔离(局部断电)

    2级隔离(热插入)

    3级隔离(带电插入)

    SN74LVC1G08具有 Ioff 保护功能、可将其置于" 1级"等级。  数据表首页上有一个错误、指示"带电插入"-但是 Ioff 不提供该功能。  有关  每个级别的定义、请参阅应用报告《带电插入应用中的逻辑器件》、重点关注 GTLP。