This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:最高结温

Guru**** 2535550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN74LVC16T245-EP, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625369/sn74alvc164245-maximum-junction-temperature

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245-EPSN74AVC16T245

尊敬的 supopopt 团队!

在该组件的数据表中、自然通风条件下的工作温度定义为-40°C 至+85 C

此外,还定义 了指定的三态电阻( Rth (j-a ))。

当我尝试计算特定温度下的最大功耗时、我需要芯片的最高结温。

Pmax =(Tj (max)- Ta (max)) /Rth (j-a)

遗憾的是、未定义 Tj (max)。 我知道最高结温通常为150°C

但是、德州仪器也能保证这个温度、为什么他们在数据表中没有提到这个温度呢?

此致、

Markus Nabecker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!
    在逻辑器件中、运行的限制因素不太可能为 Tj (max)。 该值等于最大存储温度(150C、除非另有说明)。

    在大多数器件中、您将在达到 Tj (max)之前很长时间达到输出电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果结温不是限制因素,为什么自然通风条件下的工作温度为-40°C 至85 C?

    在我们的应用中、我们有以下问题:
    我们的整个器件的额定工作温度范围为-40至+85°C 电平转换器本身具有相同的温度范围。
    问题是、如果器件内部由于自发热而变得更热、则电平位移器周围的环境温度会更高(例如100°C)。

    另一方面、我们对电平转换器功率耗散进行了最坏情况的计算。 之后、我们计算了85°C 时的最坏情况结温=>结果是92°C @结温。

    当环境温度增加环境温度时、这应该会导致额外的15°C。 到100°C -到目前为止、结温为107°C。

    此假设是否正确?
    电平转换器是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到-系统升温、SN74ALVC164245在100°C 下运行 正如您指出的、SN74ALVC164245的额定工作温度仅为 TA = 85°C --我们不保证它在 TA = 100°C 下工作

    我将要求我们的翻译专家研究各种选项-我不确定我们是否有125°C 的特性部件可直接替换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    转换电压要求是什么?
    我建议您使用-Q1汽车级器件 www.ti.com/.../sn74avcb164245-q1.pdf
    或 www.ti.com/.../sn74avc16t245-q1
    或 sn74lvc16t245-EP 器件、适用于-55°C 至125°C 的军用级。

    这两种方法是否都适用于您的应用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、您提到的组件未采用56引脚 BGA 封装。 在此应用中、无法增大封装尺寸。

    如果我将器件更改为 SN74AVC16T245 A 、则最大值为 额定结温为150°C。  还指定了85°C 的最高环境温度。

    如果我取64.6 K/W 的 Rth (j-a)、则我达到以下最大值 功率耗散:

    Pmax =(150 - 85)/64.6 = 1瓦

    在我们的应用中、我们只有150mW。 因此、环境温度可上升至:

    Tmax = 150mW * 64.6 K/W + 85°C = ~94°C

    我是对的吗?

    此致、

    Markus Nabecker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    超过此值可能会出现可靠性问题的结温被称为器件的绝对最大结温、对于大多数逻辑器件而言、此值为150C。
    但是、保持建议的工作环境温度(85C) Vcc 电流可确保器件符合器件的所有电气规格。