This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:20-40pF 负载时的带宽为20MHz?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625687/sn74avc4t245-20mhz-bw-at-20-40pf-load

器件型号:SN74AVC4T245

您好、E2E、

您能否确认 SN74AVC4T245PW 器件在20-40pF 负载下能否以20MHz 的频率运行?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    SN74AVC4T245的额定负载为15pF、并且由于其数据速率在最坏情况下为100Mbps (1.2V)、因此我预计20-40pF 的负载在40Mbps (20MHz)下可以正常工作-尤其是在较高的工作电压下。

    这就是我们的测试板放置在器件上用于工作台表征(~30pF)的负载。 我会开始质疑超过~70pF 的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys!

    但愿一切顺利。

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总是很乐意提供帮助:)