This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:流经 VCC 或 GND 的总持续电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625609/sn74lvth244a-total-continuous-current-through-vcc-or-gnd

器件型号:SN74LVTH244A

大家好、

从数据表可以看出 、当输出为低电平时、SN74LVTH244A 的最大输出电流为64mA (建议运行条件)。 我想知道、当所有输出为低电平时、流经 VCC 或 GND 的最大持续电流是多少。 数据表上似乎没有这方面的数据。  

我可以在我们的网站上找到数据表。   。  

谢谢。

此致、

VIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vio:
    我建议一次避免超过3个输出在建议的最大值下运行。 该器件旨在驱动信号线路、并不是真正用作大功率电流驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的及时回复。 您能否告诉我当电流超过最大电流限制时的行为、是钳位、电流限制还是进入保护模式?
    谢谢。
    VIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过最大电流限值会损坏器件。 没有钳位、电流限制或保护电路。