This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:负载电容

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625629/txb0104-q1-the-load-capacitance

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、

该器件旨在驱动高达70pF 的容性负载。

我想 知道当意外超过70pF 时会发生什么情况。

 这是否意味着无法满足数据表的特性?

  我是否可以将70pF 视为保证值?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、
    70pF 更多是建议的最大值。

    TXB0104-Q1使用4k Ω 电阻器来限制器件的输出电流。 最好使用 TXB0104-Q1来最大限度地减小电容-一个5pF 的负载是理想的。 容性负载越大、信号完整性越差。

    如果您必须驱动负载为70pF 的线路、我建议使用线路驱动器、而不是 TXB 转换器。