This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LVTH244A 用于未使用的引脚

Guru**** 2508805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625538/sn74lvth244a-sn74lvth244a-for-the-unused-pins

器件型号:SN74LVTH244A

大家好、

客户对 SN74LVTH244A 有疑问。  数据表显示"提供有源总线保持电路来保持未使用或

在有效逻辑电平上浮动数据输入。 不建议在总线保持电路中使用上拉或下拉电阻器。" 第2页。

此外、数据表显示"注意5:器件所有未使用的控制输入必须保持在 VCC 或 GND 上、以确保器件正常运行。"

那么、如何处理未使用的输入引脚和输出引脚呢? 保持浮动?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个报价涉及"数据输入"、第二个报价涉及"控制输入"(即 OE)。